我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P142的输出接点特性?

问题描述:
Micom P142的输出接点特性?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

Micom P142的输出接点的特性可通过“可编程逻辑”来设置。
通过'可编程逻辑'中的11.JPG来建立输出点。同时可设置输出点的特性:pick up、 drop off、 dwell、pulse、pick-up/drop-off、straight-through 或者是latching 等动作模式。其中“Straight-through”模式是指不做任何处理,而“latching”模式则是输出信号自保
持。