Micom P127出现“硬件告警”,是什么原因?
MiCOM 保护装置内部发生的任何软件或硬件故障都会一条“硬件/软件告警”,并储存为“硬件告警”。由于保护装置内部硬件或软件故障引起的报警信息不能被确认或清除,只有在引起该报警信号的故障被排除后才能清除。
指示灯状态:警告指示灯(LED 3)的状态直接由装置所存储的报警信息的状态决定。
如果存在严重的硬件或软件故障(即保护装置不能实现保护功能),则警告指示灯(LED 3)将一直保持常亮状态。如果是轻微的硬件或软件故障(即对保护功能和自动控制功能没有影响的故障,例如通讯失
败),则警告指示灯(LED 3)将会闪烁。
可能出现的硬件报警信息有:
< CALIBRATION ERROR >>:校验错误
<< CLOCK ERROR >>:时钟故障
<< DEFAULT SETTINGS (*) >>:缺省整定
<< SETTING ERROR (**) >>:整定错误
<< CT ERROR >>:CT 故障
<< COMMUNIC. ERROR >>:通讯接口故障
<< WATCH DOG >>:看门狗接点
<< RAM ERROR >>:RAM 错误
(*) 缺省整定:
每次装置上电时,都会检查储存器中的内容以确认装置中的定值文件是否是出厂确定定值文件。如果是缺省的定值文件则装置产生一个告警,同时黄色的告警指示灯
(LED2)会点亮,看门狗接点会动作。只要修改其中任何一个参数,该告警信息就会自动消除,看门狗接点返回。该告警信息只是为了提醒用户当前保护装置中
所采用的是出厂缺省定值。
(**) 定值错误:如果在定值修改时CPU 不能正确获取存储的数据,则LCD 上会显示一个“硬件告警”,跟随显示“定值错误”信息。同时,黄色告警指示灯会点亮,看门狗接点动作。一般通过保护装置断电再上电 可以消除该告警信息,但之前未修改成功的定值需要重新输入。
是否有帮助?