我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MicomP14X的VTS判据是什么?
问题描述:
MicomP14X的VTS判据是什么?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

单相或者两相失压:

继电器中VTS的动作基于监测到负序电压、而没有负序电流的出现。在单相或者两相失压故障时,由于有负序电流的出现,因而保证了VTS功能的稳定性。负序量的使用保证了动作正确性。

负荷条件下三相失压:

如果继电器所有三相失压,将没有用于VTS功能动作的负序量。然而,在这样的条件下,将出现三相电压的丢失。如果没有检测到任何相应的相电流变化,那么将检测到一个VTS。实际上,继电器检测突变电流的出现,即施加到继电器上的电流的变化。这些信号通过比较电流的当前值与前一个周期时的值而产生。在正常的负荷条件下,电流突变量的值应该是0。在故障条件下,将产生一个电流突变量信号,这个信号将防止VTS动作。