Micom P521差动保护中远程联跳PIT I的门槛值是多少?
问题描述:
Micom P521差动保护中远程联跳PIT I的门槛值是多少?所属产品线:
MiCOM Px20解决方法:
新版本的在PIT I Selection设置为远方(remote), 门槛值是可以设定的,设定范围从0.1In—40In.

老版本没有PIT I selection和 PIT I Threshlod这两个子菜单,是接收到对端发出的PIT信号,并且对端的测量电流大于本端的Is1,则达到相应的PIT延时后动作。
是否有帮助?