我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP50怎么快速配置参数?
所属产品线:
Vamp 50 系列

解决方法:

1. 打开访问等级 "配置员"。配置员级的缺省密码是2。

2. 在菜单[CONF]中设置额定电流,包括电流互感器,电压互感器和发电机额定值。在同样主菜单中设置日期和时间。

3. 在菜单[Prot]中投入需要的保护功能并且退出余下的保护功能。

4. 根据应用设置投入保护功能的整定参数。

5. 用输出矩阵连接输出继电器到投入保护段的启动和跳闸信号。这可在主菜单[DO]中完成,推荐使用VAMPSET 软件。

6. 在主菜单[DI]中配置需要的数字量输入。

7. 用闭锁矩阵配置保护关的闭锁和互锁。这可在主菜单[Prot]中完成,推荐使用VAMPSET 软件。

某些参数只能通过VAMPSET 软件来改变。某些参数(例如密码,闭锁和单线图配置) 通常在调试时设置。