我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP50怎么修改密码?如果密码忘记如何处理?

问题描述:
VAMP50怎么修改密码?如果密码忘记如何处理?

所属产品线:
Vamp 50 系列

解决方法:

密码只能用连接到装置上USB口的VAMPSET 软件改变。如果密码忘记。为了恢复密码,需要装置的程序。串口设置为38400 bps, 8 个数据位,无奇偶校验和一个停止位。传输率通过前面板设置。

命令 描述
get pwd_break 得到断开码 (例如: 6569403)
get serno
得到序列号 (例如: 12345)

发送这两个数字到 vampsupport@vamp.fi 邮箱并且请求密码断开。装置指定的断开密码会回传给你。此密码在两个星期内有效。

命令 描述
set pwd_break=4435876 恢复工厂缺省密码('4435876' 只是一个例子。实际的密码从VAMP 公司得到。)

现在密码恢复到缺省值。