我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP50怎么复位保持的指示灯和输出继电器?
问题描述:
VAMP50怎么复位保持的指示灯和输出继电器?

所属产品线:
Vamp 50 系列

解决方法:

所有指示灯和输出继电器在配置中能有保持的功能。

有几种方法来复位保持的指示灯和继电器:

(1)从告警列表中,按CANCEL 键大约3 秒退回到初始显示。 然后按ENTER 键复位保持的指示灯和输出继电器。

(2)按ENTER 键在告警列表中得到一个接一个地每一个事件。然后在初始显示,按ENTER 键复位保持的指示灯和输出继电器。

(3)保持的指示灯和继电器也能通过远方通讯或配置的数字量输入来复位。