我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP221配合VAM10L的两进线一母联系统中,一段母线上有多个VAM10L弧光检测装置,如果一个探测传感器检测出故障点,将如何动作?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

1.并列运行时,本段母线的馈线发生故障,VAM10L将故障信号发送至上级VAMP221由VAMP221来跳故障区进线开关。
2.由一条进线带两段母线(母联合)时,本段馈线发生故障,由10L将故障信号发送至上级VAMP221跳进线开关。故障点发生在另一段母线时,由10L跳母联开关。一段母线上多个VAM10L并无联系,跳闸节点并联至母联开关。