我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP弧光保护系统的Arc I/O bus是什么?(适用Vamp221,321弧光保护系统)

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

VAMP弧光保护系统的Arc I/O bus用于弧光保护主单元之间以及弧光保护主单元与弧光保护I/O单元(VAM单元:包括弧光传感器I/O单元,电流检测I/O单元)之间的通讯。


Arc I/O bus为RJ45接口形式的RS485总线,VAMP弧光保护主单元(221,321)以及I/O单元上均有两个Arc I/O bus接口用于设备之间的连接,通讯连接电缆为VX001。另外Vamp221还有一组螺钉端子X3-1...6作为Arc I/O bus接口,可与RJ45接口同时使用。


Arc I/O bus最多连接3个弧光保护主单元以及16个弧光保护I/O单元,总线总长度不大于100m。