VAMP 50的Profibus通讯怎样使用?
问题描述:
VAMP 50的Profibus通讯怎样使用?所属产品线:
Vamp 50 系列解决方法:
VAMP 50实现Profibus通讯,需要一个外部VPA 3CG的模块。
Profibus DP通讯通常对远方端口有效,通过菜单选择用参数"Protocol",有两种模式:持续模式和需求模式。
持续模式:在此模式下,装置持续发送配置的数据参数组到Profibus DP主设备。此模式的好处是速度和容易访问到Profibus主设备的数据。缺点是最大缓冲器大小是128 字节,限制了发送到主设备的数据条目数量。某些PLCs 有它们自己的限制用于Profibus 缓冲器大小,可能会进一步限制传输数据条目的数量。
需求模式:使用需求模式,从VAMP装置读取所有数据成为可能,并且仅使用非常短的缓冲器用于Profibus数据传输。缺点是数据总传输速度变慢,并且在Profibus主设备增加数据处理的需要,因为每一个数据条目必须通过主设备单独需求。
是否有帮助?