我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP 50的电弧光保护如何实现?

问题描述:
VAMP 50的电弧光保护如何实现?

所属产品线:
Vamp 50 系列

解决方法:

电弧光保护是可选项。将弧光选项卡插人保护VAMP 50装置的后面板的上面的可选卡插槽内(X6模块),并且用两个螺丝固定在VAMP 50 上。
可选的电弧光保护卡包括两个弧光传感器通道。弧光传感器连接到端子 5-6 和 7-8。
弧光信息能传输和/或接收,通过数字量输入和输出通道BIO。当激活时,输出信号是48 V dc。输入信号激活是 18 … 48 V dc 。
端子X6定义:
1 :数字量输出 +
2 :数字量输出 GND
3 :数字量输入 +
4 :数字量输入 GND
5-6 :弧光传感器 1 (VA 1 DA)
7-8 :弧光传感器 2 (VA 1 DA)
GND 必须与装置的 GND 连在一起。
弧光选项卡的数字量输出能通过连接的弧光传感器中的一个或两个或数字量输入来激活。输入和输出的连接能通过装置的输出矩阵来选择。 数字量输出能连接到其它VAMP保护装置的弧光数字量输入或电弧光保护系统。