我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP 255保护50/51中,设置DT(定时限)时,0.04S代表什么?
问题描述:
VAMP 255保护50/51中,设置DT(定时限)时,0.04S代表什么?

所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

在50/51保护中,设置DT(定时限)时,时间设定范围为0.04-300.00S,步长0.02S。
最小时间是0.04S,包括故障检测时间和继电器动作时间。
V10.74或更高版本的软件,最小值是0.08S