我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP255以太网Modbus通讯时SOE是否需要关联保护信号?

问题描述:
VAMP255以太网Modbus通讯时SOE是否需要关联保护信号?

所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

SOE即events。在各项保护中默认为已关联events,如有需要可在stage event enabling中更改取消。
通讯读取events寄存器地址为401996...402000,按照不同events code来区分,具体内容请查看“Modbus Profibus SPA bus Events”。