我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP255以太网Modbus通讯时参数如何设置?
问题描述:
VAMP255以太网Modbus通讯时参数如何设置?

所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

Remote port protocol 选择none,在ethernet port中设置IP地址,netmask,gateway。在TCP port 1st INST中把ethernet port protocol 选择设置为modbusTCPs,IP port for protocol为502.即可。