我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MiCOM S1 Studio 5.0.1版软件与哪些操作系统兼容?
所属产品线:
MiCOM S1 Studio

解决方法:

MiCOM S1 Studio 5.0.1版软件与 Windows 2000, XP、Vista,Windows Terminal Server 2008(32 位)和Windows 7(32 位)操作系统兼容。