我们今天能为您提供什么帮助?

PM5100的表,做脉冲输出的时候,能否实现1脉冲=10kwh的功能?

所属产品线:
PM5000

解决方法:

实现不了,因为我们的表的设置是“how many pulses are sent to the LED

for every 1 kWh, 1 kVARh or 1kVAh“,分母是电能单位,而此处脉冲的设置最小值是1,

如果要实现要求,那么必须设置成0.1,所以实现不了