我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350出现维护扳手怎么处理?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

当维护(扳手)图标变亮,它表明有错误的事件发生,可能需要注意。

进入[Maint]>[Diag]菜单,有图标变亮的错误信息。
记下这些错误信息,并致电热线技术支持或当地销售代理商寻求帮助

错误列表提供如下:(十六进制数寄存器地址,0=正常,1=故障)
1. 0003:内存故障
2. 0005:存储器故障
3. 0009:时钟故障
4. 0011:校准失败,这是一个内部错误,需要把表返厂进一步分析。
5. 0031:屏幕显示故障
6. 0041:超过运行能量脉冲输出
7. 0081:备份内存/ 电池电压故障
8. 0101:语言文件不兼容,需要重新更新语言