我们今天能为您提供什么帮助?

如何用超级终端修改EGX网关以太网设置?

问题描述:
如何用超级终端修改EGX网关以太网设置?

所属产品线:
EGX100

解决方法:

1.零调制解调器电缆TCSEAK0100 及EGX网关RS232接口引脚定义如下,可根据Fig.2定义自制作电缆。

EGX网关RS232接口引脚定义:

2.用第1步定义的自制或原装电缆连接EGX与计算机,若计算机没有RS232接口,可加USB-RS232转换器转接。

3.打开HyperTerminal 应用程序(可到网上下载),在新建连接中自定义连接的名字。

4.选择所使用的串口,设置串口参数,编辑完成后单击OK。

Bits per second = 19200

Data bits = 8

Parity=None

Stop bits = 1

Flow control = None

5.单击第四步Connect to 界面中的OK后即启动EGX设置工具,进入到如下窗口:

6.给EGX网关重新上电或按复位按钮,当绿色的电源/状态指示灯快速闪烁时(注意此灯在快速闪烁5秒后保持常亮,必须在这5秒内按计算机键盘上的Enter键进入设置工具),按键盘上的Enter键进入设置工具界面如下:

7.根据实际需要修改进行编辑,如以修改IP地址为例进行说明。在进入到设置工具后按照选项的内容在键盘上输入对应的数字,如修改IP地址输入3后的界面如下。

输入IP地址(此处以10.177.121.226为例)

8.按键盘上的Enter键即可修改IP。

9.通过键盘输入7保存退出即可。