我们今天能为您提供什么帮助?

Link150 RS485 串行端口的默认设置是怎样的?

所属产品线:
EGX100

解决方法:

串行端口默认设置如下:


模式:Master

物理接口:RS485 2Wire

传输模式:Automatic for Master Mode , Modbus RTU for slave mode

波特率:19200 bps

校验:Even

停止位:Auto

终端:Enable  (仅在物理接口被设置为RS485 4 线或RS485 2 线时可用)

偏置:Enable  (仅在物理接口被设置为RS485 4 线或RS485 2 线时可用)

响应超时:3s