我们今天能为您提供什么帮助?

PM2125C屏幕右下方的指示灯有什么功能?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

屏幕右下方有2个指示灯,如图:

报警⁄电能脉冲指示灯可配置用于报警通知或电能脉冲。

如果配置用于报警通知,则此指示灯会每秒闪烁一次,指示触发高、中或低优先级报警。该指示灯可为激活的报警状况或未激活但未确认的高优先级报警提供视觉指示。如果配置用于电能脉冲,则此指示灯将以与电能消耗量成比例的速率闪烁。此法通常用来验证电力参数测量仪的精度。

心跳⁄串行通讯指示灯闪烁指示测量仪的工作状态以及Modbus 串行通讯状态。

指示灯稳定慢速闪烁表示测量仪在工作。当测量仪通过Modbus 串行通讯端口进行通讯时,该指示灯不稳定快速闪烁。您无法将此指示灯配置为用于其它目的。注: 心跳指示灯始终点亮且不闪烁则表示硬件有问题。