我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何给XPSMP的F1/F2配置安全功能?
问题描述:
如何给XPSMP的F1/F2配置安全功能?

所属产品线:
XPSMP 安全控制器

解决方法:

在配置之前确保安全输出已经断开,XPSMP面板按键和LED灯布局和名称如下图:

具体步骤如下:

1) 同时按住F1和OK键至少1秒钟,配置功能1黄色LED开始闪,配置模式激活;

2) 此时DISP.1和DISP.2两列都显示F1已经配置的二进制功能码,按一下F1键,DISP.2上的LED显示会进入当前配置的下一个二进制功能码显示,按此操作找到需要配置的二进制功能码显示,在此过程中DISP.1上的显示不会变化;

3) 一旦DISP.2显示需要的功能码,按下OK键保存新配置,此时DISP.1和DISP.2都显示新配置的功能码,配置功能1黄色LED变为稳定显示;

4) 配置完断电再上电,新配置即激活。