我们今天能为您提供什么帮助?

RM22控制继电器的迟滞模式是什么意思?

问题描述:
RM22控制继电器的迟滞模式是什么意思?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

迟滞设置值即是继电器的复位值,如上图中的虚线所示。

例如过电压继电器设置的过电压阈值是260V,滞后值设置为10%,意味着电压高于260V时经过设置的延时时间后继电器会动作,当电压达到260V-26V(10%)=238V时继电器会复位。滞后值的设置避免了继电器频繁动作和复位。如果没有滞后值的设置,那么继电器会在260V动作,会在259V复位。