我们今天能为您提供什么帮助?

ABL8PRP24100与ABL8PRE24100有什么功能,有什么区别?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8PRP24100与ABL8PRE24100均为ABL8系列里的多支路保护模块,可以分为4个支路,每条支路可单独设置保护电流,并且每条支路有熔断器;不同的是:ABL8PRP24100对每条支路能够2极分断;ABL8PRE24100对每条支路只能进行单机分断(ABL8PRE24100国内不能销售)。

ABL8PRP24100结构如下: