FA345366
FA345366
我们今天能为您提供什么帮助?
ABL8RED24400的两个电压指示灯Uin 1和Uin 2在什么情况下,会使诊断干接点11,14有输出?
问题描述:
ABL8RED24400的两个电压指示灯Uin 1和Uin 2在什么情况下,会使诊断干接点11,14有输出?
所属产品线:
Phaseo ABL8
解决方法:
只有在这两个点的输入电压都大于22V的时候,两个绿色指示灯亮,11,14由开点闭合
首次发布日期:
2018/4/18
修订日期:
2020/7/8
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon工业导轨电源
探索更多
范围:
Modicon工业导轨电源