我们今天能为您提供什么帮助?

320VA以下的通用型双绕组的安全隔离变压器是如何通过内部跳线实现次级串并联的?

问题描述:
320VA以下的通用型双绕组的安全隔离变压器是如何通过内部跳线实现次级串并联的?

所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器

解决方法:


把安全隔离变压器的外壳打开之后,可以看到里面的储物箱。
22.png
A和B可以组成跳线设备J1,J2,J3,J4。按照外壳上的接线图可以实现次级线圈串并联。
一共有三组这样的设备,当不用其中的一组或几组时,可以将其分开放到储物柜中。
如下图
试试.png