我们今天能为您提供什么帮助?

ABL7和ABL8系列开关电源可不可以串并联使用?

问题描述:
ABL7和ABL8系列开关电源可不可以串并联使用?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL7和ABL8系列的开关电源均可以串联或者并联连接使用。

注意事项:建议串联或者并联只用于相同型号的产品,且串联和并联都最多2个产品。当串联使用时,电路中需加两个肖特基二极管,起到续流作用,其参数 Imin=电源In ,Vmin=50V 。

作用:串联开关电源可以提高输出电压,总输出电压等于两个开关电源输出电压之和,输出电流不变;并联开关电源可以提高输出电流,总输出电流等于两个开关电源输出电流之和,输出电压不变。

具体连接图如下所示:

ABL7RM*/ABL8MEM*

1.JPG

ABL7RP*/ABL8REM*

2.JPG

ABL8RP*/ABL8WP*

3.JPG