我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABL8 RPS*输入为单相,单输入侧有三个接线端子,如何接线?
问题描述:
ABL8 RPS*输入为单相,单输入侧有三个接线端子,如何接线?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8 RPS*的输入可以是单相(N-L1),也可以是相间(L1-L2),输入电压有两个范围,分别是:AC100V~120V和AC200V~500V。当输入电压为AC100V~120V,接到LV和C这两个端子上;当输入电压为AC200V~500V,接到HV和C这两个端子上。