我们今天能为您提供什么帮助?

ABL6系列变压器下端带接触器线圈作为负载,变压器是根据线圈的启动功耗选型还是吸持功耗选型?

问题描述:
ABL6系列变压器下端带接触器线圈作为负载,变压器是根据线圈的启动功耗选型还是吸持功耗选型?

所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器

解决方法:

可根据下图的保持功耗和吸合功耗两个功耗值来选型.这样可保证在出现浪涌电流时最大电压降在5%之内,
从而确保整台设备的正常运行.

变压器.png