我们今天能为您提供什么帮助?

如何理解安全隔离变压器的静电屏蔽?

问题描述:
如何理解安全隔离变压器的静电屏蔽?

所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器

解决方法:

导体的外壳对它的内部起到“保护”作用,使它的内部不受外部电场的影响,这种现象称为静电屏蔽。

对于变压器而言,静电屏蔽就 是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸形成屏蔽层。再用导线把屏蔽层与外壳连接。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器还罩一个屏蔽 外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。