我们今天能为您提供什么帮助?

XVR系列旋转声光报警器是否可以安装在垂直面上?

问题描述:
XVR系列旋转声光报警器是否可以安装在垂直面上?

所属产品线:
Harmony XVR

解决方法:

XVR系列的声光报警器,可以通过金属支架XVCZ23(目前不对国内销售)安装在垂直面上。

或者通过螺钉直接安装在垂直面上,这种安装虽没有严格要求,但是仍需满足如下条件才能垂直安装。

1、安装面及使用环境没有震动;
2、安装环境没有污染和腐蚀性;
3、不能用于易积灰和进水的环境
从安全角度考虑,推荐安装在水平面上,防止脱落出现危险。