我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器加了制动电阻后,接在哪两个端子上?需要设置什么参数让其使能?

问题描述:
ATV61,ATV71加了制动电阻后,接在哪两个端子上?让其使能要设置哪个参数?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

变频器内置制动单元,制动电阻接在PA+,PB这两个端子上。
变频器外置制动单元(制动单元作为附件另外订购),接线图如下:

让其使能需将参数"bra减速自适应"设置为NO。
备注:
ATV61H***M3、ATV61H***M3X、ATV 61H075N4...HC22N4、ATV61W***N4、ATV61W***N4C与ATV61HU30Y...HC20Y
变频器有一个内置动态制动晶体管.
ATV 61HC25N4...HC63N4与ATV 61HC25Y...HC80Y变频器,需另外订购制动单元.
ATV 71H***M3、ATV 71H***M3X、ATV 71H075N4...HC16N4、ATV71W***N4、ATV71P***N4Z与ATV71HU22Y...HC16Y变频器有一个内置动态制动晶体管。
ATV 71HC20N4...HC50N4与ATV 71HC20Y...HC63Y变频器,需另外订购制动单元.