RM35HZ21FM频率控制继电器的频率范围多少,如何设置?
问题描述:
RM35HZ21FM频率控制继电器的频率范围多少,如何设置?所属产品线:
Harmony 控制继电器解决方法:
RM35HZ21FM的频率测量范围为40-70HZ。
当频率旋钮1选为50HZ时,频率调节范围为40-60HZ;当频率旋钮1选为60HZ时,频率调节范围为50-70HZ。
具体调整旋钮和指示如下:
1、配置:选择50/60 Hz频率范围和操作模式(带或者无记忆) Memory - No Memory;
2、频率门限值放大开关 x1-x2;
3、设置高频率门限值的开关 F >(-1、0、+1、+2、+3、+4、+5);
4、设置低频率门限值的开关 F <(-5、-4、-3、-2、-1、0、+1);
5、过频率输出继电器R1状态指示灯(黄色);
6、频率继电器供电电源指示灯(绿色);
7、欠频率输出继电器R2状态指示灯(黄色);
8、调整延时的电位计(延时范围0.1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10单位为S)。

是否有帮助?