在安装Smartlink或使用Acti Smart Test软件时会遇到哪些问题,如何解决?
通讯问题:
| 情况 | 诊断 | 操作 |
COM、输入 1 和输入 2 指示灯熄灭。 | Acti 9 控制系统和 PC 之间无通讯。 | 检查 Modbus 串接。 检查 Acti 9 控制系统和 PC 之间的连接。 l 检查是否仅有一个 Modbus 主站(笔记本电脑 + Acti 9 Smart Test)。检查 RS485 Modbus 网络中是否无其他任何 Modbus主站。 l 关闭 Acti 9 Smartlink 的 24 VDC 电源,然后再打开,以重新初始化 Modbus 通讯参数 (波特率、奇偶校验和停止位数设置的自适应)。 检查项目设置是否与物理系统兼容。 |
| COM 指示灯闪烁。 | 在某台 Acti 9 Smartlink 设备上发生通讯问题。 | 检查每台 Acti 9 Smartlink 设备的 24 VCC 电源 (绿色指示灯)。 检查项目设置是否与物理系统兼容。 检查每台 Acti 9 Smartlink 设备的地址 (地址不为 0,无相同地址)。 |
| 远程命令不起作用。 | 软件或 Modbus TCP 网关的配置问题。 | 检查本地命令 (如果存在)是否起作用。 检查是否在设备上激活了远程命令设置。 检查 Modbus TCP 网关设置是否兼容远程命令。 |
功能性问题:
| 情况 | 诊断 | 操作 |
| PC 的扬声器未发出哔声。 | PC的音频设置不正确。 | 检查扬声器的音量。 检查音频卡设置。 |
| 既无状态变化,也无哔声 | 接线问题 计数器设置不正确 | 检查 Acti 9 Smartlink 和计数器之间的接线。 检查脉冲重量值是否不为0。 检查脉冲重量和连接到计数器的功率之间的比率。 注意:如果功率过低,2 个脉冲之间的时间可能较长。 |
| 报告打印不出来。 | 连接问题 打印机设置不正确 | 检查打印机是否已打开并通电。 检查打印机的接线。 检查是否设定了正确的默认打印机。 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。