我们今天能为您提供什么帮助?

NSX MIC5,6系列脱扣单元默认长延时,短延时,瞬时,接地故障保护默认值和延时时间为多少?

问题描述:
NSX MIC5,6系列脱扣单元默认长延时,短延时,瞬时,接地故障保护默认值和延时时间为多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

默认值如下表所示:

长延时 短延时 瞬时 接地故障
电流 In 1.5Ir 1.5In 0.4In(In=40)0.2In(In>40)
延时时间 0.5S 0(I2t OFF) —— tg  0S,I2t OFF