我们今天能为您提供什么帮助?

GB10963中定义的断路器约定不脱扣电流和约定脱扣电流分别为多少?

问题描述:
GB10963中定义的断路器约定不脱扣电流和约定脱扣电流分别为多少?

所属产品线:
iC65

解决方法:

GB10963中定义的断路器约定不脱扣电流和约定脱扣电流如下:

脱扣器形式 断路器的脱扣器额定电流In(A) 通过电流 规定时间(脱扣或不脱扣极限时间) 预期结果
B,C,D ≤63 1.13In ≥1h 不脱扣
>63 ≥2h
B,C,D ≤32 1.45In <1h 脱扣
>32 <2h
B,C,D ≤32 2.55In >1s,<60s 脱扣
>32 >1s,<120s