我们今天能为您提供什么帮助?

IK机械冲击防护等级的含义,Kaedra防水配电箱的IK等级?

所属产品线:
PK低压工业插头插座

解决方法:

标准EN 50102定义了抵抗机械冲击的防护等级,由字母IK后跟着一个数字组成。下表对应编号,以焦耳单位给出冲击值。

IK编号
冲击能量IK编号冲击能量
00不受保护061焦耳
010.15焦耳072焦耳
020.2焦耳085焦耳
030.35焦耳0910焦耳
040.5焦耳1020焦耳
050.7焦耳

Kaedra防水配电箱机械冲击防护等级为IK09,可耐受10焦耳能量冲击。