我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32A驱动器,使用MC_WriteParameter_LXM功能块,写入限制值,但超过限值后未报警?
问题描述:
LXM32A驱动器,使用MC_WriteParameter_LXM功能块,写入限制值,但超过限值后未报警?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

除了写入限值,还须写Parameter Number为4或5来激活对应的限值。