我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium 32驱动器,STO功能停机时,运动中的电机会处于自由停车状态,这样会有安全风险怎么办?

问题描述:
Lexium 32驱动器,STO功能停机时,运动中的电机会处于自由停车状态,这样会有安全风险怎么办?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

STO不是这样使用的。该功能为类别0,主要用于停机后,保证移除电源,确保停机状态(如果电机停机时可能被外力驱动,需要选择有制动器的电动机),所以STO功能通常用于安全复位锁或与SS1功能配合使用。