我们今天能为您提供什么帮助?

LXM32A的CANopen通讯中功能块MC_Home_LXM中的输入管脚PDisHome是什么含义?

问题描述:
LXM32A的CANopen通讯中功能块MC_Home_LXM中的输入管脚PDisHome是什么含义?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

PDisHome实际上就是索引是3028:7h的参数HMdis的作用是设置至开关点的间距。对于无标志脉冲的基准点定位运行,必须对至限位开关或基准开关开关点的间距进行参数设定。通过参数HMdis 可对至限位开关或基准开关,开关点的间距进行设置。