问题描述:
Magelis上架式工控机,标准型HMIRHAPPOOS、扩展型HMIRHAPPOOH的COM2作为RS-485S时管脚定义是怎样的?所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机解决方法:
COM2可在RS-232/422/485之间切换并且支持自动流控,默认情况下是RS485。
1-、2+、5GND为RS-485的通信接线。且在BIOS需将RS AutoFlow Control设置为Enable才可正常使用该COM口。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
COM2可在RS-232/422/485之间切换并且支持自动流控,默认情况下是RS485。
1-、2+、5GND为RS-485的通信接线。且在BIOS需将RS AutoFlow Control设置为Enable才可正常使用该COM口。
是否有帮助?