我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Magelis上架式工控机,标准型HMIRHAPPOOS、扩展型HMIRHAPPOOH怎么恢复其默认的CMOS数据?
问题描述:
Magelis上架式工控机,标准型HMIRHAPPOOS、扩展型HMIRHAPPOOH怎么恢复其默认的CMOS数据?

所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机

解决方法:

主板上包含了可以清除CMOS数据和恢复BIOS系统信息的一组跳线。通常这个跳线应闭合1-2针。但如果你要重置CMOS数据,闭合J12-3针,时间仅仅需要为几秒钟,然后再将跳线移回1-2封闭位置。此过程将恢复起默认的CMOS数据。