我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Magelis上架式工控机,标准型HMIRHAPPOOS与扩展型HMIRHAPPOOH各含有几个串口,都属于什么类型,位于后端的什么位置?
问题描述:
Magelis上架式工控机,标准型HMIRHAPPOOS与扩展型HMIRHAPPOOH各含有几个串口,都属于什么类型,位于后端的什么位置?

所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机

解决方法:

标准型HMIRHAPPOOS、扩展型HMIRHAPPOOS均含有4个串口,其中COM1/3/4RS232COM2可在RS-232/422/485之间切换并且支持自动流控,默认情况下是RS485。位置如下: