我们今天能为您提供什么帮助?

Citect怎样查看工程中已经使用了的点数个数?

问题描述:
Citect怎样查看工程中已经使用了的点数个数?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

使用点数查看可以到内核中查看

首先,连接PLC;

然后,在工程管理器――工具――计算机设置向导――定制设置-…-在菜单中栏显示Kernel选项打勾;

最后,运行Citect工程,在Windows任务栏中右键点击Citect的Runtime图标或者进入RuntimeManager中右键点击Client进程选择kernel--进入kernel以后选择view菜单--general中查看