我们今天能为您提供什么帮助?

Citect单机版(标准版)和服务器版本(完整版)的区别?

问题描述:
Citect单机版(标准版)和服务器版本(完整版)的区别?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

单机版和完整版相同的地方是包含了所有的驱动协议,但是不同的是以下三个方面:

1,单机版不支持升级到完整版;

2,单机版不支持网络架构

3,单机版不能做数据源,比如:不能做OPC server,不能将数据分享给其他软件等等,除非单独订购OPC server的授权单机版才可以进行数据分享。

4,单机版想要链接Historian软件还需要另外订购CTAPI授权VJC104288。

5,如果通过ODBC写脚本的方式,单机版的授权可以将Citect数据写入数据库或者从数据库中查询。