我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect XP风格和Standard风格的趋势模板中趋势曲线是否可以加粗?
问题描述:
Citect XP风格和Standard风格的趋势模板中趋势曲线是否可以加粗?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

由于这两个风格的趋势模板使用了相同的控件来显示趋势曲线,而且并没有函数可以修改趋势曲线的粗细,所以不能实现该功能。