我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect包含工程的作用?
问题描述:
Citect包含工程的作用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect系统自带了Include,CSV_Include,7.2版本还自带了一个Tab_Style_Include包含工程,用户在自建工程的时候也可以将自己的工程互相包含,作用是可以在现有的工程中调用之前工程中的东西来用,比如页面,精灵,超级精灵等等