定购了并口加密狗,但是电脑上没有并口,购买的并口卡怎样识别?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
加密狗在没有并口的电脑上使用圣天诺(safenet/Sentinel)并口,必须要装的驱动及操作步骤
1. 在http://www.safenet-inc.com/support/tech/sentinel.asp上下载Sentinel Protection Installer v7.3.0.exe ,是加密狗的驱动。
2. 在安装过程中选择“custom”选项, 在下一步中, 点击"Sentinel Protection Server",然后再选择"This feature will not be available"。
3. 安装好后, 在C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel System Driver\ 下运行SetupSysDriver.exe。
4. 点击"Configure Driver"按钮。
5. 如果看到有列出的并口,点击OK,退出配置状态
6. 如果没有看到列出的并口, 点选“Add”按钮, 把并口卡的I/O地址(你的是378)填入到"Bus Address"栏位,其他栏位使用默认值。
7. 点选OK,完成Configure Driver。 最后退出就可以使用了。
是否有帮助?