我们今天能为您提供什么帮助?

Citect关于历史报警的一些参数设置?

问题描述:
Citect关于历史报警的一些参数设置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Summary报警(历史报警,摘要报警)主要有以下一些参数比较重要:
[Alarm]SummaryLength  范围是0 to 4096000,默认是1000
此参数表示保存历史报警的条数;
[Alarm]SummaryTimeout  范围是0 to 20000 (minutes),默认是60
此参数表示历史报警的超时时间,如果在报警分类中链接了Summary Device,而且Summary页面记录的显示时间超过了设定值,那么就将现有的报警记录保存到Summary Device的文件中。
[Alarm]SummaryMode  范围是
0: (Log in ON time order and remove from the list)
1: (Log in ON time order but leave in list)
2: (Log in OFF time order and remove from list)
3: (Log in OFF time order but leave in list)
默认是0
此参数表示当页面上的显示记录存储到Summary Device的文件上以后怎样对待现有的显示记录,0表示删除页面上现有的显示记录,也就是说Summary报警条显示在页面上的时间超过SummaryTimeout以后,记录都存储到Summary Device中,并且删除Summary页面上的报警条