我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect的趋势文件的建立机理?
问题描述:
Citect的趋势文件的建立机理?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

默认的趋势文件是通过启动工程时将所有的趋势文件建立好,并且占用好必须的空间;也可以通过修改配置文件的参数当趋势文件保存周期达到时在建立趋势文件。配置文件的参数是[Trend]AllFiles=1(默认值),
0 - (Create a file when needed)
1 - (Create all files at startup)

可以在调试的系统中使用。但在运行系统中,不建议这种配置。离散的磁盘存储空间会严重影响趋势文件的存储性能。