我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中使用Prompt()函数显示的提示信息的字体是否可以修改?
问题描述:
Citect中使用Prompt()函数显示的提示信息的字体是否可以修改?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以修改,需要添加一个配置文件的参数[Font]Prompt=Your project exist font name

首先可以在系统菜单中建立一个自己的字体,然后把自己定义的字体的名字替代上面参数中的Your project exist font name。